Tableros de Instrumentos de Potencia Spectra - GenTower*
Las interrupciones del suministro de energía son impredecibles y pueden interrumpir el desarrollo de las actividades en sus instalaciones durante un tiempo indeterminado.
GenTower es una solución autónoma y permanente. Conecta fácilmente un generador móvil para alimentar el sistema principal de energía sin introducir modificaciones en el edificio o en el sistema eléctrico. Esto ahorra costo de mano de obra y tiempo sin interrupción del sistema eléctrico.
La versión autónoma es un gabinete NEMA 3R que se puede instalar en cualquier ubicación que permita el acceso a un generador móvil. Esta es una solución lógica y rentable para cualquiera que necesite conectar rápida y fácilmente un generador portátil durante una interrupción del suministro eléctrico en instalaciones tales como centros médicos, farmacias, almacenes, instalaciones comerciales, manufacturas y estaciones de servicio, por ejemplo.
Características
- La entrada lateral permite una conexión fácil y rápida del generador y una salida de carga en la parte inferior si se requiere.
- Los interruptores Spectra RMS proporcionan una gran flexibilidad y rapidez, una reacción más precisa ante las fallas que los interruptores termomagnéticos
- Dos interconectores Kirk Key brindan mayor seguridad que los interconectores mecánicos ya que se necesita un juego de llaves para transferir la energía
- Los terminales que se encuentran en la parte superior e inferior expanden las opciones de salida y reducen el tendido y la curvatura de los cables
- Un compartimiento de almacenamiento permite adquirir todos los conectores compatibles y guardarlos en ese lugar para tener un acceso rápido a ellos.